This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:对使用的自举电容器的值有疑问

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028103/ucc256403-doubt-in-the-value-of-bootstrap-capacitor-used

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:PMP40766TL431

尊敬的先生:

在 PMP47766文档中   、使用的自举电容器(C21)的值为2.2uF。  MOSFET 的 Ciss (IPA60R170CFD7XKSA1)为1.2nF (来自数据表), 通常必须选择自举电容的值,使其至少比 Ciss 大10倍,即必须大于12nF。 使用 大得多的自举电容器的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun

    自举电容器有两个定义条件:

    正如您的评论所说、自举电容器应至少比 Ciss 大10倍、这只能使 MOSFET 完全导通。  

    突发模式是定义自举电容器的另一个条件。 在突发关闭期间、自举电容器通过 IC 的泄漏电流放电。 如果突发关闭周期过长、则存在触发自举电容器 UVLO 保护的风险。  

    通常、突发模式是使用更大自举电容的主要原因。  

    云生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     如何在 PMP40766文档中设计 R39、R40和 R41的值?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单地解释一下如何设计 R39/R40/R41的值。  

    R39是 TL431的限流电阻器、与 TL431的电源电流要求有关。

    R40/R41定义了反馈环路的直流增益、应根据反馈环路的增益/相位要求对其进行优化。  

    我建议您遵循 PMP40766的设计。

    云生