This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:矩阵变压器半桥 LLC 中的 UCC24624 SR IC 的驱动问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028155/ucc24624-drive-issue-with-ucc24624-sr-ic-in-a-matrix-transformer-half-bridge-llc

器件型号:UCC24624

尊敬的 TI 员工:

如 上所示、我将矩阵变压器 LLC 与串联的初级侧绕组和并联的次级侧绕组(4个分支)。 使用 UCC24624实现 SR 控制后 、我总共有4个 UCC 和8个 SR MOS、每个 UCC 在以下 SCH 中配置。 此处、电源为12V 辅助电源。(4个 UCC 共享一个辅助电源)

问题是  

1.我发现 只生成4个栅极驱动信号 ,所有信号都来自 IC)的 VG1(左侧,V2S 没有输出信号。

2.重新启动12V 辅助电源后 ,可能会出现 VG2 (1或2)驱动信号。 在辅助电源打开时主电源重新启动后,  VG2中的驱动器信号将再次出现,除非 您重新启动12V 辅助电源。  

求和。 我只能 看到来自 VG1的4个驱动信号正常运行、 VG2信号像随机??μ s?(如果 它与 PCBlayout 相关、我不会)

(在此之前、我使用 MP6925作为 SR IC、效果良好)

期待您的回复!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布置2个波形、其中我可以传递通道4中的驱动器信号。它们都来自 VG1。  CH1用于半桥输出、CH2用于初级谐振电流。 为了测试 SR 驱动、我使用了低输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhui、

    关于此问题、它需要比 VD1/VD2引脚上的开关脉冲晚为 UCC24624的 VDD 加电。  

    云生