This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:PG 启动延迟

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027507/tps568215-pg-start-up-delay

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件: TPS568230

尊敬的所有人

TPS568215的 PG 延迟(PG 启动延迟)是多少?

我认为在 FB 引脚达到0.558V 后延迟200us、但测量结果不是

FB 引脚达到0.6V 后延迟200us


2. FB 引脚达到0.558V 后延迟200us?

FB 引脚=0.6V 100%

FB 引脚 =0.558V 93%

通道1 FB

通道2 PG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

     您能否测量 Vout 相对于 PG 的延迟? 我们通常不直接测量 FB 引脚、因为可能不会引入噪声。 谢谢!

    张学良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 徐良

    VOUT=3.3V

    VIN=12V

    CH1 =VIN

    CH2=EN

    CH3=VOUT

    Ch4=PG (电源正常)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

      从 FB 到 PG 的200us 延迟是在正常工作调节期间。 当芯片启动时、芯片处于软启动周期、延迟时间不一定为200us。

    张学良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 徐良

    我们是否可以简单地将其视为 FB 引脚达到0.6V 后200us 的延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    这种对200us 延迟的理解是错误的。 例如、当芯片工作时、当 FB 低于84%时、PG 变为低电平。 当 FB 恢复至93%时、它将延迟200us、然后 PG 变为高电平状态。
    2.当电源接通时,FB 和 PG 的延迟无法确定。  

    徐良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 徐良

    TPS568215的 PG 延迟(PG 启动延迟)是多少?

    因此 PG 延迟无法提供它?

    TPS568230为何能提供它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    很抱歉、让您对我在上次答复中提到的项目2感到困惑、PG 的延迟应在设计中考虑、但仅在数据表中未显示。  我已在 EVM 板上检查。 从 Vout 就绪(100%)到 PG 高电平的延迟约为200us。 希望这些数据对您有所帮助。

    VIN=12V、Vout=1.2V、CH1=PGOOD、CH2=SS、CH3=Vout、 无负载

    徐良