This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:EN 引脚上的350k 上拉至12V 输入?

Guru**** 2797495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025874/tps25947-350k-pullup-to-12v-input-on-en-pin

器件型号:TPS25947

数据表上 EN 引脚的绝对最大值为6.5V。    我正在尝试阅读数据表中有关这方面的所有注释、但只是想验证:

我们是否可以在连接到 Vin=12V 的 EN 上使用350k 上拉 电阻??   这似乎违反了绝对最大值规格、但注意事项建议使用350k 电阻器来限制电流、从而足以保护 IC。

这样做是否可行??   100k 是否足够??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    数据表意味着、当您上拉至 VIN 时、请使用如下配置:

    如果您可以在 IN 引脚上施加负电压、则使用大于350K 的 R1。

    否则,您可以选择100k 无问题。 R1的值越大电源的泄漏电流越小。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal、

    我们的问题是、我们有一个没有分频器位置的内置 PCB。   当然、当他们重新设计时 、我们将添加分压器、但我们不会修改电路板。

    在建议的工作条件下、我仍然对注释2有疑问。    问题是第2句可以解释,并且将被许多人解释为它可以使用350k Ω 上拉至大于5V 的电源电压。    使用"或"一词可以告诉我们可以这样做。  如果这不是可以的、那么我们应该跳过了有关大于5V 电源的任何内容。

     如果不是电源电压>5V、我们需要删除这一说法。   这就引出了一个问题、即是否可以将350k 上拉至12V、因为这可能会将通过 ESD 结构的电流限制在如此低的水平、从而不会导致任何问题。

    如果我们要、请告诉我  

    1) 1)修订数据表并删除>5V 注释

    2) 2)如果不会造成损坏、则允许我们使用350k 上拉至12V

    顺便说一下、运算放大器规格也存在这一问题、它们通过告诉客户、如果您的输入高于绝对最大值、则会限制流入引脚的电流来处理这一问题。

    注2 -->  

    )对于低于5V 的电源电压、可以直接将 EN 引脚上拉至 IN。 kΩ 大于5V 的电源电压或可能会暴露在输入电源反极性的系统、建议使用最小值为350k Ω 的上拉电阻器。

    谢谢、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我理解您的担忧。 我将与团队进行核实、然后返回给您。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我想提醒注意的一点是,我们在数据表中提到了 EN 引脚上的绝对最大条件是6.5V,建议电压为5V。 因此、使用任何电阻器值直接将其拉至12V 将违反此规范、我们希望客户了解这一点。 一般而言、我们应查看最大绝对值表和建议运行条件表。

    2.使用电阻器直接将电压拉至12V 将导致器件损坏

    3.我理解数据表中的陈述可能会令人困惑,我们将对此采取一些措施,但请注意,数据表中没有任何地方显示过通过单个电阻器直接连接到 VIN 的电压大于5V。 我们已在应用部分中显示、要将 VIN 用作基准、您必须使用电阻分压器。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    现在关闭主题。 如果还有其他问题、请告诉我。

    此致

    Kunal Goel