This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:TPS63700概率启动故障

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028252/tps63700-tps63700-probabilistically-failure-to-start

器件型号:TPS63700

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户将 TPS63700与数据表中的参考设计结合使用。  输入5V 和输出-5V。  BOM 与建议相同。

但在某些情况下(1/20~30)、SW 引脚保持断开状态、在 重新启动5V 输入之前不会输出电压。 他测试 SW 引脚、成功工作后、该引脚保持输出常规方波。 否则、在出现故障的情况下、无法检测到输出波。   无论有无负载,概率都是相同的。  这张图片是关于工作成功时放置的 SW 引脚。

方波之前的毛刺是否正常?

 当他取出 COMP 针脚附近的 C6时,故障状态的概率明显下降。在这种故障情况下,如果我用镊子将 FB 针脚短时间连接到 GND,那么它将再次工作。

您能否提供有关如何修复的建议?

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Leon、

    我尝试根据 EVM 重现您的问题、但失败了、 EVM 始终正常工作。

    那么、您能否帮助在发生故障的情况下捕获波形?  VIN/SW/COMP/OUT 在图片中更好。

    此致

    TAO