This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:LM2594HV

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026438/lm2594-lm2594hv

器件型号:LM2594

LM2594M-5.0-NOPB 和 LM2594HVM-5.0/NOPB 之间的区别是什么

它只是 电源电压吗?

是不同的芯片、还是仅针对将器件分类为 LM2594M-5.0-NOPB 和 LM2594HVM-5.0/NOPB 的同一芯片的测试过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此固定5V 版本的最大电源电压差为40V/60V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有更多问题、请提出另一个主题。

    如果  您没有任何问题、请按"已解决"。 然后我可以关闭该线程。

    谢谢你。