This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:能否使用多个陶瓷输出电容器而不是单个电解电容器。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027413/tps5450-can-i-use-multiple-ceramic-output-capacitors-instead-of-single-electrolytic

器件型号:TPS5450

我正在使用 TPS5450设计12V 至5V 转换器、我参考的是 TPS5450 EVM。 TPS5450 EVM 中使用的输出电容器是 ESR 35mE 的330uF 电解电容器。

我计划在 TPS5450的输出部分中使用7个47uF 陶瓷电容器以及一个0.01uF 陶瓷电容器。  我希望这会降低 ESR 并提高降压转换器的性能。

如果有人对此有任何疑虑、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这两种类型都可以在相同的电压、容量和封装尺寸下使用。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena,

    在我的 TPS5450设计中、我计划仅使用7nos 的47uF 电容器和一个.01uF 电容器。

    我可以使用与 EVM 中使用的330uF 电容器相同的额定电压、但封装尺寸会有所不同。

    希望这可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如果您有更多问题、请提出另一个主题。

    如果您没有任何问题、请按"已解决"。 然后我可以关闭该线程。

    谢谢你。