This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:12V 输出/24V 输入条件下的 LM5140-Q1输出电流

Guru**** 2415020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027092/lm5140-q1-lm5140-q1-output-current-for-12v-output-24v-input

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143

您好!

   12V 输出/24V 输入的最大输出电流 LM5140-Q1是多少? 我们知道、它具有2个输出 Vout1和 Vout2、那么它是否可以通过将  Vout1和 Vout2并联来输出50A 电流?

BR

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    是的、如果频率大约为400k、则 LM5140和 LM5143可以支持、如果频率为2.1M、则电流可能不会达到50A。  

    推荐 LM5143、这是我们与 LM5140相比的新产品。

    BR

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena,

      感谢您的回复、我们将设置为400k、顺便说一下、关于输出电感器选择、我们是否需要注意一些注意事项?

    BR

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我们这里有一个您可以下载的工具、  

    SNVC191D.ZIP

    请尝试这个。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有任何问题、请按"已解决"。 谢谢你。