This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:当放电电流大于100mA 时、升压模式关闭

Guru**** 2537820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028051/bq25892-boost-mode-shuts-off-when-discharge-current-is-more-than-100mamps

器件型号:BQ25892

使用 BQ25892独立 IC。  实现了1s 配置。  从 3.6V 升压到5V。

使用 OTG 模式时、放电电流不超过100mA。 任何超过100mA 的电流 OTG 模式都会关闭。  

我已禁用看门狗计时器、CHG_CONFIG=0。 没有涉及到任何其他内容。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS (实际 OTG 负载)、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 当 OTG 负载电流分别低于100mA 和高于100mA 时、您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。