This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132-Q1:多组件半导体(MCO)

Guru**** 1813580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132, TPS62180, TPS62147, LM5176, TPS54326, TPS2065, TPS51362, TPS548A20, TPS65177A, LM3643, TPS62175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027027/lm4132-q1-multi-component-semiconductor-mco

器件型号:LM4132-Q1
主题中讨论的其他器件:LM4132TPS62180TPS62147LM5176TPS54326TPS2065TPS51362TPS548A20TPS65177ALM3643TPS62175

大家好、

我们的客户希望确认以下器件是否为多组件半导体(MCO)。 我已经确认这些器件是单芯片、但它们是 MCO 吗?

LM4132 DQ1MFR2.5
TPS62180 YZFR
TPS62147

LM5176
RHFR
TPS54326 PWPR
TPS2065 DR
TPS51362版本
TPS548A20 RVET
TPS65177A RHAR
LM3643 YFFR
LP5907Q MFX-1.8Q1
TPS62175 DQCR

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清一下 MCO 的含义-您是否在这些器件的封装中、除了主有源芯片之外、还有电容器、电阻器、电感器或有源 FET 等无源组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    我们的客户希望确认除裸片外、器件内部是否还有其他组件。 请参阅 E2E 主题中有关 MCO 的以下文章。

    www.semiconductors.org/.../

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930537/ads1015-ads1015aqdgsrq1-general-information

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该 SIA 文章中、我看到以下内容:

    • 必须包含一个集成电路: 现有类型的集成电路包括单片 IC、混合 IC 和多芯片 IC、所有这些都已在 ITA 中涵盖。 MCO 必须至少包含其中一种类型的 IC。
    • 必须是多组件:除了 IC、MCO 还必须包含一个或多个半导体组件、例如传感器、振荡器或谐振器。 构成 MCO“多组件”的组件列表受定义的限制。 包含此类组件是 MCO 和多芯片 IC 之间的区别因素
    • 必须是不可分割的: 换句话说,如果不破坏整个器件,就无法分离 IC 和组件。 MCO 不是模块化的、而是集成在单个封装中。
    • 必须用于组装到 PCB 或其他载体上: 换句话说、与任何半导体器件一样、MCO 不是最终产品。 必须将其整合到最终产品中(其中的应用程序很多)才能正常工作。

    根据该定义、列表中 LP-VRS 的唯一产品 LM4132DQ1MFR2.5不是 MCO。

    我正在标记列表上下一个产品所属的团队 TPS62180YZFR 。 他们可以回答并标记下一个团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我支持 TPS548A20。   TPS548A20RVET 封装内有3个裸片、一个控制器和两个 FET。  

    根据 Ajay 发布的定义。   TPS548A20是 MCO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS51362、TPS54326、TPS62175似乎也是 BSR-MV。 该团队的某个人能否回复这些人、然后给下一个团队贴上标签- LM5176的 MC-BCS、并要求他们为下一个团队贴上标签。 谢谢、Ajay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS62180 YZFR 不是 MCO、而是 IC。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS54326、TPS62147和 TPS62175不是 MCO。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    LP5907Q MFX-1.8Q1封装内只有一个 IC、没有其他 IC 或组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果您收到的回答解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的反馈。    在关闭此线程之前、我正在等待 LM5176RHFR 和 TPS2065DR 这两个器件的确认。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    奇怪的是、我已经确认 LM5176是单个裸片、因此不是 MCO

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    Wanqi 支持 TPS2065。 TPS2065是一款单芯片器件。