This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:两个并联的 TPS61165?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027792/tps61165-two-tps61165-in-parallel

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS61500

大家好、

你好。

 是否可以并行连接两个 TPS61165驱动器并获得更高的电流输出?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    为什么不考虑可提供更高电流的 TPS61500?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yucing。 但这是否意味 着 无法并行连接两个 TPS61165驱动器?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    电流不平衡可能由于 内部基准差而存在。 如果这是可以接受的、我目前看不到任何风险。

    Robin