This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:绝缘电源检查

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027937/ucc28600-examination-of-insulated-power-supply

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

您好!

我正在考虑绝缘电源的以下两个规格。
对于这两种规格、我希望在同一器件上创建一个电路。
我认为 UCC28600符合要求、但请告诉我们您的想法。

(规格1)
输入电压:DC24Vtyp (DC18V-30V)
输出电压:DC12V
输出电流:5.1A (最大6.1A)
效率:85%或更多

(规格2)
输入电压:AC85V 至264V
输出电压:DC12V
输出电流:5.1A (最大6.1A)
效率:85%或更多

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    对于规范1、我建议您选择有源钳位正向解决方案(UCC2897A 或其他)、因为它具有低输入电压和更高的输出功率。 对于 DCM 反激式转换器,在如此低的输入电压下设计变压器是一项巨大的挑战。  

    对于规范2、UCC28600绝对可以支持它。

    谢谢。