This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要选择电流源芯片

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026770/need-to-select-a-current-source-chip

主题中讨论的其他器件:TPS61194

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

1.我需要选择一个电流源芯片
  电流3A
  输入电压24V

2.调节电流的方法是什么?
  我知道 PWM。
  除了 PWM、还有什么呢?
  由于 PWM 需要由 MCU 发送、因此是否有办法在没有 MCU 的情况下调节电流。

3.我以前使用过 TPS61194和8867芯片。
  该芯片是电流源。
  数据表中说过它专门用于驱动 LED。
  此芯片是否可用于其他负载? 例如热电冷却器?

4.我需要具有反向功能的电流源。 (关于问题1)
  有这样的芯片吗?
  如果没有、我能否在电流源芯片的输出端添加全桥?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充问题:

    反向电流可控制热电冷却器的反向加热/冷却。
    电流值可以控制输出功率。
    请为我推荐电流源芯片和全桥驱动器芯片。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 不确定您的客户对该电流源的需求。

    一个通道还是多个通道?

    2.输出电压?

    如果您想在不更改电流的情况下更改电流、您要更改电流的步进数以及如何触发变化信号?

    我只能在您的输入方面为您提供帮助。