This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256C:电感器选择

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61256C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027945/tps61256c-inductor-selection

器件型号:TPS61256C

大家好、  

您能否就以下客户请求提出建议? 我想说 TPS6124x 更适合这种低电流:  

我们希望在其中一种新设计中使用 TPS61256C。

我们需要将3.3V 电压转换为5V 电压、以便为 GNSS 有源天线供电。

电流消耗应介于5mA 至100mA 之间。   

您能批准我们可以使用电流消耗极低的转换器、典型值低至5至10mA。

此外、由于此设计的布板空间有限、您能否就电感器提出建议。

我们正在寻找一个 PCB 尺寸小的电感器、该电感器可以与该转换器0402或0201尺寸搭配使用。

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    对于电感器、TPS61256C 针对1uH 的电感器值进行了优化。 对于电感器器件型号、我建议客户向其无源组件供应商(如 Murata、TDK 或 Coilcraft)咨询电感器的1uH 电感器、电感器电流大于2.4A。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、  

    这些电感器都大于0402或0201、对吧?

    TPS61256C 是否 适合所需的输出电流?

    谢谢

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是的、目前我看到的电感器尺寸大于0402或0201。 说实话、我们不推荐电感器的原因是我们不是电感器供应商、从技术上讲、我们可以说的是电感器规格要求、以确保器件在客户情况下正常运行。

    对于客户的用例、可以在这种情况下使用 TPS61256C、输入电压为3.3V、输出为5V/100mA。 但 TPS61256C 可能对它们来说太大了、因为该器件可在3V3IN 至5.0V 输出电压范围内支持高达800mA 的输出电流。 如果他们更注重解决方案尺寸、则 TPS61256C 可以、因为它的开关频率很高。

    -文豪