This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:我的电压稳压器在电路板上持续出现故障。 非常感谢帮助!

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027283/lm62460-my-voltage-regulator-keep-failing-as-a-short-on-my-board-help-greatly-appreciated

器件型号:LM62460
主题中讨论的其他器件: TPS2663

我在我的设计中使用 LM62460、它在测试中一直失败。 它包含28VDC、当它看起来随机发生故障(故障发生在180mA、500mA 和1.5A)时、消耗的电流通常低于1.5A。 当它发生故障时、它会将 Vin 对地短路、从而产生较大的电流阱、并将输出电压降至50mV (应为12V)。 稳压器的温度也会按预期快速升高、在某些情况下、烟雾会被排出。 TI 帮助聊天的人员说我的电路看起来不错。  

在我的电路板上有一个 I2C 温度传感器、我在测试期间使用它来监控电路板温度。 在稳压器发生故障的那一刻、我丢失了一个 I2C 读数。 好像在发生故障时、会发生可能会破坏 I2C 的情况。 不过、I2C 温度传感器一直正常运行。 我还附加了一些通过 Arduino Due 从测试中记录的数据。 它绘制了 I2C 温度读数以及稳压器下游 TPS2663电子保险丝检测到的电流和电压。

随附一些测试数据、相关原理图的一部分以及 IC 安装在电路板的底层。 请注意、该电路板为4层、底层以下的层为接地层。  

任何帮助都很好。 谢谢!  





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助提供有关您的应用的更多见解:

    1. 当它下降时、是在系统加电/启动时还是在某些稳态运行后?
    2. 您能否确保输入电压电源被控制在28VDC、并且尖峰不会高于建议的36V 输入电压工作条件? 此外、我建议将输入电解大容量电容增加到大约100uF、以便在输入引线较长的情况下更好地抑制输入纹波。
    3. 您是否曾尝试过20V 或24V 等较低的输入电压、以查看器件是否会启动并在稳定状态下运行?
    4. 您在多少个电路板上看到了这个问题? 您能否确认在发生故障的电路板上、输入电容器上甚至在跳线连接器上都没有可能导致短路的焊料团?
    5. 您能否在无负载和1.5A 负载下启动期间提供 VIN、VOUT、EN 和 SW 的波形? 可通过触摸外部电感器的初级侧来探测 SW。

    所有这些信息将有助于缩小故障排除过程的范围。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在之前的回复中提供我的应用问题的更新?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    1.故障发生在稳态运行中
    2.是的、已检查输入电压、并已使用多个不同的电源进行测试。 已注意到电容建议!
    3、弦低至15伏
    4.多个电路板上的相同故障、相同的故障模式。 无可见短路。 已用显微镜检查了电路板。
    5.我将附上文件。  e2e.ti.com/.../Curtis-Testing.xlsxe2e.ti.com/.../Board-Failure.docxe2e.ti.com/.../Board-Troubleshooting.xlsx

    我们认为、一个问题可能是我们使用 ESC 和霍比 RC 螺旋桨来实现负载。 我们遇到了一些电压尖峰(我猜是间歇性斜坡)、并认为这些是被推回到电路板中的电感尖峰。 一旦我们在输出端内联添加了二极管、我们就没有看到故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、您好!

    您能否尝试断开下游负载电路、而是连接电子负载(例如 KIKUSUI 电子负载)并拉恒定负载电流以进行故障排除?

    RC 螺旋桨电感负载可能会导致此问题。 一种权变措施是在输出电源轨上使用反向电流二极管、使电流不会流回到直流/直流开关器件。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、我们这么做了、到目前为止、似乎是为了防止电路板损坏。 我认为电感负载是问题所在。 测试仍在继续、但我认为我们发现了问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通常情况下、即使在关断后、电感性负载也能保持高输出电压。 反向电流二极管可防止电流回流到器件中。

    这似乎解决了这个问题。 因此、我现在将关闭该线程。

    此致、

    Jimmy