This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:IC TPS16630PWPR 的功率耗散和结温 TJ 公式

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027900/tps1663-the-equation-for-power-dissipation-and-junction-temperature-tj-for-the-ic-tps16630pwpr

器件型号:TPS1663

你(们)好

您能不能告诉我 IC TPS16630PWPR 的功率耗散和结温 TJ 等式

提前感谢您!

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    请参阅 数据表中的图13、并告诉我这是否有帮助。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    感谢您提供的信息,您能告诉我 这两个部分(功率耗散和 结温 TJ)的公式。

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    我们没有这方面的公式。 图13中的波形图是在 EVM 上绘制的。

    您能告诉我们您为什么需要? 是否用于检查启动条件? 对于计算、请使用设计计算器  

    此致、Rakesh