This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073输出开/关控制?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24073, BQ24075, BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026345/bq24073-bq24073-output-on-off-control

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件:bq24072BQ24075BQ24079

你好!

当电池和适配器一起使用/只使用适配器/只使用电池时、哪个引脚可以打开/关闭 bq24072/3/4/5/9的输出?

NCE 是充电使能、EN1/EN2是输入电流限制配置输入、SYSOFF 似乎只控制电池电源。  

是否有任何东西可以通过一个引脚控制输出?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ24073、只有在仅适配器模式下才能通过待机模式禁用输出。 器件处于待机模式时、Q1 FET 关闭、Q2开启、如果存在电池、则会将电池连接到输出。

    如果您使用的是 BQ24075或 BQ24079、则可以将其与 SYSOFF 引脚结合使用、SYSOFF 引脚可断开电池与输出的连接。 这将允许在任何模式下进行输出开/关控制。

    没有解决方案可以通过一个引脚控制输出。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    对于 bq24072/3/4、无法在所有模式下控制输出、而对于 BQ24075/9、应同时使用两个 EN+SYS?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    是的、没错。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~!

    此致、