This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:升压不起作用

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026577/lm5121-boost-not-work

器件型号:LM5121

您好!

我们使用 LM5121将 VIN 60V 升压到 Vout 70V、

但我已经检查了 UVLO 是否高于1.2V、并且存在 Vin、但开关不起作用、

您能不能帮助检查原理图和波形。

e2e.ti.com/.../LM5121_2D00_DATA.docx

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已将 Rcomp 更改为7.68k。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    在原理图中、M2似乎未连接。 是这样吗?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、H

    抱歉、这不是最终的原理图。

    我已在私人邮件中传递给您。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    我对 过零检测功能有疑问?

    它的用途是什么?

    我在数据表中找不到更多详细信息。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否检查 IC 引脚17 VCC、如果没有 VCC、则 IC 可能会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    VCC 约为~7.65V。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    该芯片具有正常的 VCC 电压。 UVLO 引脚电压超过1.2V,如果所有器件值都正确、则 IC 应正常工作。

    根据原理图、应该可以正常工作。  
    您能否检查 PCB 板上的器件是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    请将我添加到朋友吗?

    我需要向您传递最终原理图、

    我发现许多组件值与 webench 建议不同。

    如果可能、需要您帮助再次检查该值。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当然。