This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:偏置电压为5V、但可能不稳定...还可以吗?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028147/lm76003-bias-voltage-is-5v-but-may-be-unstable-still-okay

器件型号:LM76003

将此器件用于24V -> 12V 生成。

为了减少损耗、我们考虑将5V (由完全独立的电源生成)施加到 BIAS 引脚(引脚#9)

我们正在考虑的5V 电源将在某个尚不知道的时间应用于 BIAS 引脚、并且有时该电源轨会降至0V。

仍然可以使用这样的5V 电压轨来实现偏置吗?

我们假设当偏置电压不够时、内部 LDO 的源极将在 PVIN <-> BIAS 之间自动切换、并且可以正常运行...
因此、仅会影响功耗(损耗)。

这种理解是否正确?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    是的、正确的、一旦偏置电压降至大约3V、内部 LDO 源将切换到 PVIN。 一旦偏置电压再次上升、内部 LDO 将从偏置输入汲取电流。

    此致、

    Harrison Overrurf