请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76003 将此器件用于24V -> 12V 生成。
为了减少损耗、我们考虑将5V (由完全独立的电源生成)施加到 BIAS 引脚(引脚#9)
我们正在考虑的5V 电源将在某个尚不知道的时间应用于 BIAS 引脚、并且有时该电源轨会降至0V。
仍然可以使用这样的5V 电压轨来实现偏置吗?
我们假设当偏置电压不够时、内部 LDO 的源极将在 PVIN <-> BIAS 之间自动切换、并且可以正常运行...
因此、仅会影响功耗(损耗)。
这种理解是否正确?
此致、
Darren