This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:有关 TIDA-01604设计的问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604, UCC28700, UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027955/ucc28700-q1-question-about-tida-01604-design

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01604UCC28700

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我已经介绍了 TIDA-01604设计

1.是否可以设计7.2KW?

  我需要将220VAC、50Hz 转换为700vdc、功率接近8kW

2.如有可能,请建议进行哪些更改?

3.是否有任何仿真模型可用于总体设计?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、UCC28700只为这个设计提供偏置电源。 C2000器件提供高功率交流/直流电源转换器。

    可以在标题中将 UCC28700-Q1更改为 C2000后重新发布、以便 相应的应用工程师可以为您进行研究?

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,感谢您的友好回复!