This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7100:过流保护

Guru**** 2814255 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD7100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027504/ucd7100-over-overcurrent-protection

器件型号:UCD7100

您好!

我目前使用 UCD7100作为 FET 驱动器。

我是否可以问、如果 IC 检测到过流(CS 引脚上的电压显著增加)、它的响应速度会有多快。

这些规格仅提到"25ns 逐周期电流限制保护"、IC  在发现过 流时将 FET 驱动为低电平的速度是多快?

谢谢、

六三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VI、

    这将取决于驱动栅极电容的驱动器的下降时间。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VI:

    感谢您的支持!

    ----

    "25ns 电流感应到输出延迟"、因此一旦电流感应引脚出现过流情况、在输出变为低电平之前将有大约25ns 的延迟。  此外、请记住、FET 也会有延迟。

    ----

    我希望这对您的问题有所帮助和解答!  如果是、请按绿色按钮、否则、请随时跟进!

    谢谢、

    Aaron Grgurich