This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:建议使用 USB 转 SPI 模块进行开发?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76942EVM, EV2400, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027416/bq76942-recommended-usb-to-spi-module-for-development

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

大家好、

您是否碰巧有一个常用模块将 PC 连接到基于 BQ7694204 (SPI 版本)的电路板?  我们有大量的 USB - I2C 模块、但由于我们只能获得 SPI 版本(BQ7694204PFBR)、我们需要帮助。  任何建议都将不胜感激。

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我们仅为此 目的使用了 EV2400 (www.ti.com/.../EV2400),但这主要用于使用 BQStudio 软件。 EV2400电路也包含在 BQ76942EVM 中、因此无需订购单独的模块。

    Total Phase 还使 Beagle 模块能够在 SPI 和 I2C 中进行通信。 我没有尝试过、但可能值得研究。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您提供的信息、但这会带来另一个问题。  您提到了 TI EV2400、但在查看数据表时、似乎只使用 I2C 或 SMBus 连接。  BQ76942唯一可用的版本是 SPI 版本。  那么、我的问题是 EV2400是否仍可与76942的 SPI 版本配合使用?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    另一位用户今天早些时候也有相同的问题、因此希望此答案对 您有所帮助:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027965/bq76942-evm2400-with-spi-bus

    BQ769x2系列发布时、我们向 EV2400添加了 SPI 功能。 我知道目前很难获得器件的保留、但如果这两个选项都可用、我建议使用 I2C 版本。 它更易于学习、并且允许块写入和读取。  

    此致、

    Matt