This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:电池电压限制

Guru**** 2529800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027727/bq77905-cell-voltage-limitations

器件型号:BQ77905

你(们)好。

我使用的应用是通过覆盖 BQ 电池电压 VC1和 VC2来诊断 BQ77905、从而定期强制出现过压和欠压错误。
在绝对最大额定值中、VC1-VC5可达到36V。 在推荐的应用中、两节电池电压(例如 VC2-VC1)之间的差值不应超过5V。 是否有任何内部保护来确保两节电池之间的输入电压不超过5V? 此外、如果此电压暂时但定期高于5V、IC 是否会损坏?

此致

Bernhard Baier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    没有内部保护来确保电池电压不超过5V、但这只是建议的工作范围、因此不会违反这些引脚上的绝对最大限制。 如果对这些引脚施加的电压超过5V、则不应损坏 IC。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    由於这应该是一个相当含糊的答覆,我想澄清,这个 IC 将会应用於长期的应用。 当超过两节电池电压之间的建议最大差值时、是否存在任何有关长寿命的问题?

    此致

    Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    我与设计团队进行了核对。 如果电池电压保持在6V 以下、则不存在长期风险。

    此致、

    Matt