This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:UCC28065;应用手册;使用 UCC28065将 UCC28064A EVM 转换为更高的开关频率

Guru**** 2533280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027474/ucc28065-ucc28065-applicationnote-convert-ucc28064a-evm-to-higher-switching-frequency-using-ucc28065

器件型号:UCC28065
主题中讨论的其他器件:UCC28064A

尊敬的 TI 团队:

应用手册;使用 UCC28065将 UCC28064A EVM 转换为更高的开关频率

是否有适用于700W 模块的应用手册?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、应用手册中将 UCC28064A EVM 300W 设计转换为在更高频率下使用 UCC28065的过程 也适用于要执行相同操作的700W 设计。

    以下是 基于 UCC28064A 的700W 参考设计: www.ti.com/tool/PMP21366

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您是否知道在将700W 模块更改为 ucc28065时可以更改的器件常量?

    对于300W 模块、可更改下表中器件的常数。

    从应用手册中摘录;使用 UCC28065将 UCC28064A EVM 转换为更高的开关频率。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的印象是 、您有兴趣将使用 UCC28064A 的现有700W 设计更改为 使用 UCC28065的现有700W 设计。  如果您实际上希望修改 UCC28064A EVM 以适应700W 设计、那么它的范围要比更改 几个组件更广、以便利用 UCC28065提供的高于 UCC28064A 的更高开关频率。  主要因素是 较高的功率水平将需要较大的 FET、 修改输入电流感应电阻器、并可能更改升压电感器和输出电容器。

    如果您打算这样做、我建议您从 UCC28064A Webench 工具开始、获取700W 的正确组件值。  我相信您 将能够使用 RTSET、Rbrst 和 Rphb 应用手册中提供的相同值、但随后应使用 UCC28065 Excel 工具 根据您所需的结果验证其他组件值。  STF33N60M6 FET 可能 仍然足够、但可能有更好的选择。

    适用于 UCC28064A 的 Webench 设计工具、可为您提供完整的 BOM 和原理图。  https://www.ti.com/product/UCC28064A?keyMatch=UCC28064A&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development##design-tools-simulation

    UCC28065 Excel 设计工具 https://www.ti.com/lit/zip/sluc645