This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:LM5140-Q1输出电感器过热

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027356/lm5140-q1-lm5140-q1-output-inductor-hot

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143-Q1

您好!

我设计了一个电源解决方案--24V 输入、12V/20A 和5V/5A 双路输出,该设计低于 大约12V 输出,

将1.change 电流感应电阻器从0.004更改为0.002

2.使用更高的 Isat 将电感器从10uH 更改为0.68uH、  

3.设置开关频率440KHz

但我发现在加电时、电流在无负载的情况下非常热。

BR

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、  上电时电感器在无负载的情况下非常热。 我键入它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请为此设计发送完整的 LM5140-Q1快速入门计算器。 如果 fsw = 440kHz、您将需要增加电感。

    BTW、47pF 电容应从 COMP 接地(不与 Ccomp 并联)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    抱歉、由于 没有上传路径、我无法为此设计添加已完成的 LM5140-Q1快速入门计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="87206" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027356/lm5140-q1-lm5140-q1-output-inductor-hot/3798142 #3798142"]

    您好、Jerry、

    请为此设计发送完整的 LM5140-Q1快速入门计算器。 如果 fsw = 440kHz、您将需要增加电感。

    BTW、47pF 电容应从 COMP 接地(不与 Ccomp 并联)。

    此致、

    Tim

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请发送文件并根据需要更新分流和电感器值。 纹波电流应为~30-50%。

    每相25A 的电流非常高、因此需要对设计进行热性能优化。 请使用40V FET。建议更改 LM5143-Q1 (与 LM5140-Q1引脚非常相似、但其功能更强大-尤其是电阻器可编程的 FSW)。

    此致、

    Tim