主题中讨论的其他器件: LM5143-Q1
您好!
我设计了一个电源解决方案--24V 输入、12V/20A 和5V/5A 双路输出,该设计低于 大约12V 输出,
将1.change 电流感应电阻器从0.004更改为0.002
2.使用更高的 Isat 将电感器从10uH 更改为0.68uH、
3.设置开关频率440KHz
但我发现在加电时、电流在无负载的情况下非常热。
BR
Jerry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我设计了一个电源解决方案--24V 输入、12V/20A 和5V/5A 双路输出,该设计低于 大约12V 输出,
将1.change 电流感应电阻器从0.004更改为0.002
2.使用更高的 Isat 将电感器从10uH 更改为0.68uH、
3.设置开关频率440KHz
但我发现在加电时、电流在无负载的情况下非常热。
BR
Jerry
您好、Jerry、
请为此设计发送完整的 LM5140-Q1快速入门计算器。 如果 fsw = 440kHz、您将需要增加电感。
BTW、47pF 电容应从 COMP 接地(不与 Ccomp 并联)。
此致、
Tim
[/报价]