This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:输出电压精度是否取决于电阻器容差?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028121/bq25170-does-output-voltage-accuracy-depend-on-resistor-tolerance

器件型号:BQ25170

您好!

BQ25170规格显示、在25°C 时、输出充电电压调节精度为+/-0.5%。 我们是否还需要考虑 VSET 电阻器的容差? 或者、如果客户使用1%容差电阻器、我们的规格是否得到保证?

谢谢、此致、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    您无需考虑 Vset 电阻器的附加容差。 如果客户使用容差为1%的电阻器、则可确保在25C 下提供+/-0.5%的电压调节精度规格。  

    此致、

    Garrett