请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3825 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
你好。 我有一位客户正在与 UC3825合作。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
我正在尝试仿真 UC3825 IC 的 SPICE 模型
我已从 TI 网站获得 Spice 模型。
我正在运行一个错误、其内容为:"节点太少:xu5 CT GND DPST_SWITCH_0"
我将 LTSPICE XVII 用于仿真。
此致、
Ray Vincent