This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:当 CTRL 驱动为高电平时、输出下降至零

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027782/tps61165-output-drops-to-zero-when-ctrl-driven-high

器件型号:TPS61165

我们目前正在尝试使用 TPS61165为 Focus LCD TFT 显示模块(器件型号为 E70RA-I-MW1530-CA)的背光供电。 我们使用稳压5V 电源为 TPS61165供电。 当 CTRL 线路处于低电平(< 0.4V)时、我们可以看到 SW 信号上升到5V 并保持稳定。 这是根据数据表 SLVS790E 中的图4预计的、2019年4月修订版。 当我们将 CTRL 线路驱动为高电平时、输入电压保持在5V、没有明显的尖峰。 SW 信号下降至大约900mV、然后缓慢上升回5V 并再次稳定。 但是、根据数据表、SW 输出不应下降、最终电压应上升到足以为 LCD 供电并满足 FB 要求。

我们在实验室中通过使用可变电源为 LCD 供电、证明了 LCD 的工作原理。

我们尝试在 SW 和 VIN 之间更改电感器。 我们尝试更改 FB 引脚上的 Rset 值。 我们已经尝试过库存中的多个升压稳压器。 我们验证了我们的布局是否完全符合 TI 在数据表中的建议。

我对可能发生的情况和感到很损失  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供为 CTRL 高电平供电时的原理图和 SW 波形。 谢谢!

    Robin