This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:占空比限制

Guru**** 1421300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024395/tps54325-duty-cycle-limit

器件型号:TPS54325

你(们)好

TPS54325的最大占空比限制是多少?

我使用 Webench 设计了电路。

但会显示错误日志。

我使用了以下参数。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke-San


    我们能够重复这个问题。 目前正在与产品专家合作、以验证其是否存在有效故障。
    应保持更新。


    谢谢、此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke-San

    器件 TPS54325的最大占空比限制为70%。

    在与 产品专家讨论后、我们将器件的最大占空比扩展到了80%。通过此更改、将针对上述条件创建设计。

    此更改目前位于我们的内部服务器中、并将在下周末在 TI.com 上暂时可用。

    我们将保持您的最新状态。

    如需立即参考、请参阅随附的设计报告、了解所述条件:above.e2e.ti.com/.../1425.TPS54325.pdf

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke-San、

    此修复程序现已在 TI.com 上提供。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Umayal