This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:潜在 Webench 电源设计器错误

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024913/tps552882-potential-webench-power-designer-bug

器件型号:TPS552882

你(们)好

我最近一直在使用 TI TPS552882RPMR 设计新的直流/直流电源。 我一直在网站上使用 Webench 电源设计器应用、这很好。 但是、我注意到从"自定义"选项卡移至"导出"选项卡时出现问题、反之亦然。 似乎会发生的情况是、初始生成的原理图发生了变化、其中添加了一个连接到反馈网络和 Vout、并有效地将 Rfbt 电阻器短接。 我认为这是应用程序中的错误、因此我继续在没有此连接的情况下进行设计。

但是、我想让别人确认这确实是在我完成 PCB 设计之前发现的一个轻微错误。  

我已添加一个图像来显示问题。 希望这对您有所帮助。

非常感谢

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Dave、

    反馈网络和 Vout 之间未连接的原理图是正确的。 请在不连接的情况下使用原理图进行 PCB 设计。

    原理图中出现的连接是 Webench 中的一个错误。 我们在内部服务器中修复了它。

    TI.com 上的修复程序将在下周末暂时可用 。

    将保持更新。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Dave、

    有关 TPS552882器件原理图的修复程序、请访问 TI.com。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Umayal