主题中讨论的其他器件: TPSM82480
您好、专家、
我的客户发现 LMZ30606的输出有两个步骤。 您能帮助分析原因吗? 谢谢。
C1132和 C1138为 DNP。
绿色曲线是具有两个阶跃的输出电压、黄色曲线是 INH/UVLO 信号。



此致。
陈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Chen、
您是否可以要求客户在同一图像上捕获 VIN 和 PH 波形以及 INH/UVLO 和 VOUT (如前面所示)?
客户是否在加电期间为电路板上的多个阶段供电? 可能是输出电压在测试期间由输出驱动。
我建议客户查看以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf?ts=1627993184964
您是否知道客户未遵循我们有关 R_RT 和 R_SET 值的数据表建议的原因?

客户使用的值为1兆欧姆。
您知道客户在这里使用的输出电容器是多少吗? 我看到4个输出电容器、但图像在右侧被剪切。
客户是否知道更新、更小、更便宜的 TPSM82480? 我还建议您的客户查看它。
如果您收到客户的反馈或有任何其他问题、请告诉我。
非常感谢!
此致、
Dorian