This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:输出电压异常

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ30606, TPSM82480
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024109/lmz30606-output-voltage-abnormal

器件型号:LMZ30606
主题中讨论的其他器件: TPSM82480

您好、专家、

我的客户发现 LMZ30606的输出有两个步骤。 您能帮助分析原因吗? 谢谢。

C1132和 C1138为 DNP。  

绿色曲线是具有两个阶跃的输出电压、黄色曲线是 INH/UVLO 信号。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    您是否可以要求客户在同一图像上捕获 VIN 和 PH 波形以及 INH/UVLO 和 VOUT (如前面所示)?

    客户是否在加电期间为电路板上的多个阶段供电? 可能是输出电压在测试期间由输出驱动。

    我建议客户查看以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf?ts=1627993184964

    您是否知道客户未遵循我们有关 R_RT 和 R_SET 值的数据表建议的原因?

    客户使用的值为1兆欧姆。

    您知道客户在这里使用的输出电容器是多少吗? 我看到4个输出电容器、但图像在右侧被剪切。

    客户是否知道更新、更小、更便宜的 TPSM82480? 我还建议您的客户查看它。  

    如果您收到客户的反馈或有任何其他问题、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorian

    请参见下图、黄色为 VIN、绿色为 PH。

    是的、它们为多个电源轨供电、例如 FPGA 的0.9V、1.03V、1.8V 和3.3V。

    它们将 RRT 设置为1.2MOhms 以设置同步频率。

    输出电容器就足够了。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    正如您在 PH 绿色波形上看到的、输出电压在 LMZ30606发生任何开关(禁用器件之前)之前开始增加。

    我感觉负载在调节前会影响输出。

    您能否让客户解焊 B64/B65并了解启动时的输出情况?

    如果启动看起来像数据表图24中显示的典型启动、则该行为将由 FPGA 的内部电路驱动。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    您是否在此处有任何更新?  

    客户是否能够查看 B64/B65未焊接时的启动行为?

    如果您有任何疑问或意见、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    由于不活动、我将关闭此线程。

    如果您有任何其他问题或想要重新打开主题帖、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian