This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:敬请查看电源部分

Guru**** 2582705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025179/tps62867-kindly-review-the-power-supply-section

器件型号:TPS62867

 请查看下面随附的电源部分。

将其转换为1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    原理图对我来说看起来很好。 组件选择:输入/输出电容器、电感器值和 Rset 值均根据数据表进行。

    只需确保在连接 PG 引脚时使用连接到任何小于5.5V (最大值)的电压轨的上拉电阻器。

    如果您有任何进一步的问题或意见、现在请允许我发言。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    您在这里还有其他问题吗?

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    由于不活动、我将关闭此线程。

    如果您有任何其他问题或想要重新打开主题帖、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian