This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92380:散热问题

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027579/tps92380-thermal-question

器件型号:TPS92380

你(们)好

我的客户希望使用 TPS92380替代其他 LED 驱动器、因为存在热问题、他们希望 IC 表面温度能够低于50C。

但是、该 EVM 是否正在开发中?

您是否有资源 帮助他们运行 PSpice 仿真?

其工作条件为输入电压5~10V、输出电压21V/290mA。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉、我们没有 TPS92380的 PSpice 模型。