This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:UVLO 电阻值。

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027717/lm3481-uvlo-resistance-value

器件型号:LM3481

大家好、

我想知道如何在 UVLO 不使用时设置电阻值。
根据数据表、它为 R8和 R7选择大于100k Ω 且相同的值。
那么、如果超过 Vin=12V、它是否需要二极管?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    这取决于系统的其余部分。 如果您使用数字信号来控制 UVLO、则无需使用电阻分压器。

    如果您希望转换器在不向 UVLO 施加任何数字信号的情况下启动、则需要将电阻器保持在同一个电阻器中并使其高于100千欧、并添加一个 Zehner、以确保引脚上的电压不会超过6V。 我会在这里增加一些裕度、因为输入电压会有一些波动和尖峰、所以我认为12V 已经过高了。

    此致、
    Brigitte