This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:设计更新失败- OpVal 表参数温度>150°C

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027834/tps552882-design-update-failed---opval-table-param-temperature-150-c

器件型号:TPS552882

您好!

几个月前、我创建了一些具有以下参数的设计 Vin 7-33V Vout=12V Iout、1、5A 温度、环境60°C、WEBENCH 生成了原理图;现在每次尝试创建新设计时、我都会收到以下错误: "设计更新失败- OpVal 表参数温度> 150°C

如何生成原理图?

我的请求是 Vin=8-32V Vout=12V Iout=1至1、5A/占位60至70°C/可能的最高频率

谢谢