This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:负载开关关闭时输出电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HSS-MOTHERBOARDEVM, TPS27SA08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027353/tps27sa08-voltage-at-output-when-load-switch-is-off

器件型号:TPS27SA08
主题中讨论的其他器件:HSS-MOTHERBOARDEVM

您好!

我想了解一下 TPS27SA08负载开关。 当负载开关关闭(EN =低电平)时、输出端似乎出现了一个电压、该电压随 VBB 处施加的输入电压而变化。 我已经使用评估板(HSS-MOTHERBOARDEVM)和我们的定制板对此进行了测试。 在28V 的输入电压下、我看到输出端的电压大约为6V。 该电压似乎是一个弱浮点值、因为我能够使用一个15k 欧姆的下拉电阻器轻松地将输出电压下拉至 GND。 但是、使用我们的定制电路板、输出节点是高阻抗节点、只能将浮动电压值下拉至大约4V。

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚意识到、TPS27SA08的图9-8显示、当负载开关关闭时、"VOUT 取决于外部条件"。 这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    当开关关断时、不应有电流流过高侧开关。 如果有一个上拉电阻器用于开路负载检测、则输出将被拉至 VBB 电平。 在您的情况下、输出看起来较低。 这可能是由输出电容器或输出端的其他电路引起的。

    您是否能够共享完整的原理图和输出屏幕截图? 谢谢!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    由于这也发生在开发板 HSS-MOTHERBOARDEVM 上、我现在将使用该原理图作为参考。 从其外观来看、负载开关的输出仅连接到一些齐纳二极管。 除了节点上的分压器、我们的定制板具有类似的设置、用于通过 MCU 的 ADC 测量 VOUT。 以下是开发板原理图的链接: https://www.ti.com/lit/ug/slvubd4b/slvubd4b.pdf?ts=1628909261972&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FHSS-MOTHERBOARDEVM

    是否建议使用上拉电阻器? 从技术上讲、我们的分压器在这种情况下充当下拉电阻、尽管它非常弱、因为它的总电流为1兆欧姆。 我们更喜欢在输出端任何位置都没有未知的电压状态、因为我们正在通过开关的输出电压值进行特定的负载检测。

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    我想我已经弄清楚发生了什么。 我一直将 DIA_EN 设置为高电平、从而启用到 VBB 的内部上拉电阻。 当我将 DIA_EN 置为低电平时、输出的运行方式与开关关闭时它应在低电平上悬停的状态相同。 至于上拉电阻在4-6V 左右而非 VBB (本例中为28V)下拉输出的原因、可能是内部上拉电阻非常弱。

    你有什么想法吗?

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    不错的发现! 您能否尝试使用10k 等较小的上拉电阻器来查看电压是否更接近 VBB 电平? 即使在开关关闭时、也可能存在一些泄漏电流。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了一个15kOhm 电阻器、它能够将其上拉至 VBB。 但是、我想进一步调试这个问题、因为我宁愿使用内部上拉而不是在负载开关关闭时实现外部 FET 和上拉来执行开路负载检测。 由于28.3V 的 VBB 在输出端提供6.17V 的电压、因此、假设上拉电阻正好为1Mohm、则输出电流泄漏必须大约为22.13uA ... 我甚至对所有输出组件进行了去焊、结果是一样的。 您对此有什么看法吗?

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    从数据表中可以看出、即使在125摄氏度的高温下、也似乎过高。

    您可以尝试降低 VBB 以查看输出电压是否按比例下降-这是泄漏电流恒定的指示器。

    另一件事是尝试焊接另一个器件、以查看您是否看到一致的结果。

    请告诉我您的调查结果。

    此致、

    您好