This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:5.5V 设置时的 VAC OVP 阈值精度

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ25600D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027705/bq25601-accuracy-of-vac-ovp-threshold-at-5-5v-setting

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件: BQ25600D

您好!

设置为5.5V (REG06[7:6]=00)时、您能告诉我 VAC OVP 的精度吗?

在提出问题之前、我检查下面的主题。
BQ25601的规格是否相同?

"您要求的参数没有被表征为数据表上未显示的参数。
我们测量的典型值处于+-5%的相似范围内。 迟滞约为100mV。 这些数字供您参考,不担保。


https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761330/bq25600d-accuracy-of-vac-ovp-threshold-at-5-5v-setting

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    BQ25601应类似于 5.5V VAC OVP 规格的 BQ25600D 翅片条款。

    谢谢、

    宁。