This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:输出显示锯齿波

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026851/lm27313-output-shows-sawtooth-wave

器件型号:LM27313

当 OLED 亮度达到30%时、LM27313的输出正常、如图2所示。 然而、当 OLED 亮度达到60%时、LM27313的输出不稳定、振荡器显示锯齿波、如图3所示。 图4显示了 OLED 屏幕的功率参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    我是否可以知道当 OLED 亮度达到30%和60%时的负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7mA 30%-15mA 60%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    您还可以共享布局吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    导致此 Vout 不稳定的可能原因有以下几种:

    布局:布局对于 SMPS 始终至关重要。 GND 引脚最好直接连接到顶层输出电容器的负极侧。 将下部 FB 电阻器负极侧直接连接到顶层的 GND 引脚。

    2. OLED 消耗电流时是否存在浪涌电流? 如果可能、请使用电流探头来测量负载电流和电感器电流。