This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:调试

Guru**** 2525180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027503/bq25619-debugging

器件型号:BQ25619

1、在在评估板上测试,用一个4.35V的电池给BQ25619供电,插入VIN 5V,设置BQ25619 demon板,充满截止电压4.36V或者4.37V,电池充满之后有104uA的漏电流,这是正常的吗?此时SYS没有挂载,如何解决?
2、BQ25619的SYS和地短路之后,输入端VIN 5V 有接近190mA电流持续输入,电池端没有被充电,请问这个电流消耗到哪里了?

我在评估板上进行测试。
1 μ A、4.35V 的电池电压为 BQ25619供电、VIN 5V、将 BQ25619演示板设置为截止电压为4.36V 或4.37V。 电池充满后、泄漏电流为60uA、未安装 SYS、这是否正常?
在、和 BQ25619接地端短路后2 μ s、VIN 5V,、持续输入电流约为190mA、电池未充电、我想知道电流消耗在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试的所有寄存器值是多少?

    谢谢、

    宁。