This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B-EP:乘法器增益和温度敏感度

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854B, UC2854B-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027281/uc2854b-ep-multiplier-gain-and-temperature-sensitivity

器件型号:UC2854B-EP
主题中讨论的其他器件:UC2854B

关于用于军事航空电子应用的400Hz 115Vac 输入 PFC 模块:

在进行更高温度的测试(基板> 70°C)时、THD 开始从~3%增加到~10%(似乎是基板温度的一个相当线性的函数)。  我们知道桥式整流器二极管的正向电压变化会导致谐波电流增加、但我们也觉得在高温下 UC2854B 也可能遇到问题、尤其是乘法器。  您能否回答我们在下面提出的一些问题?

 

  1. 在 UC2854B 的数据表中、图3和4显示了乘法器增益(K)与 IAC 电流的关系。  我们注意到、这些曲线仅向下变为50uA 的 IAC、最大值为250uA。  乘法器增益是否为<50uA 和>250uA?
  2. 上述相同的图未指定该乘法器增益如何随温度变化、因为这些似乎是电气参数表中显示的典型值。  是否有显示乘法器增益与温度间关系的曲线?
  3. 我们购买了一些用于扩展温度范围的 UC2854B-EP。  与 UC2854B 相比、您是否知道 EP 版本在较高的温度范围内表现出更好的性能?
  4. 除了乘法器之外、UC2854B 内是否还有任何其他可能在高温时导致 THD 增加的温度敏感功能、例如电流放大器?

 

感谢您的所有帮助、我们期待您的回应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您关注 UCC2854控制器。

     UCC2854B-EP 数据表遵循 UCC2854B、不同之处在于 UCC2854B-EP 可在-55°~125°下使用、而 UCC2854B 可在-40°~ 85°下使用。

    遗憾的是、除数据表外、我们没有其他任何数据表。 并且没有任何与温度相关的敏感功能。

    我有 三项关于评估该问题的建议:

    1、改为 UCC2854B-EP 以查看是否有任何改进。

    2.如果您使用 sendust 内核作为 PFC 电感器、则随着温度的升高、PFC 电感器值可能会略有下降。 PFC 电感值越低、温度升高时电感电流的纹波就越高、这会导致输出电流升高。  您可能需要增加 PFC 电感器的匝数以获得更高的电感器值。

    当温度升高时、X 电容器、输入滤波电感器(共模或差模)也会减小该值、最好微调该值以查看该值是否可以减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否曾在温度范围内捕获过有关乘法器性能的任何数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    遗憾的是、我们在温度变化的情况下没有数据。