This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:电源设计器器件值甚至不接近于数据表上的典型值....

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027791/lm60430-q1-power-designer-part-values-are-not-even-close-to-typical-values-on-data-sheet

器件型号:LM60430-Q1

rant rant rant    

我确实想使用 TI 器件、但我对宣传的符合 CISPR25标准的 TI 器 件仍需要输入滤波器印象不深。 我还发现、EMI 滤波器的数据表中给出的值在插入到电源设计器仿真器时非常接近发射限值、这也是一个非常麻烦的问题。  编辑 EMI 滤波器的各种值可得到通配电容值。 我需要致电 TI 专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于任何直流/直流转换器而言、通常都需要 EMI 滤波器来满足严格的 EMI 要求。

    虽然不一定明确规定需要过滤器、但一般认为需要过滤器。

     

    数据表中给出的 EMI 滤波器值是通过一组特定 EMI 要求所需的最小值、

    PCB 布局布线的示例。  它们仅作为起点提供。

    可以使用更激进的滤波器、但这通常需要更多的组件或更大的组件值。

    但愿这有所帮助

    谢谢

    -Arief