This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:定制 TPS54560BQDDARQ1‑21V-29V 至5.20V @ 5A

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027638/tps54560b-q1-customize-tps54560bqddarq1-21v-29v-to-5-20v-5a

器件型号:TPS54560B-Q1

您好!

我正在进行此设计:

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=23AF0648584A10AD

但我需要能够 为 D1部件使用不同的肖特基二极管、因为建议的 pn 目前不可用。 您能否确认 STPS30SM100SG-TR 将提供相同的性能?  为什么替代器件列表中没有给出它?

提前感谢您的关注

BR

安东内拉·齐托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonella:

    是的、我认为  STPS30SM100SG-TR 也适用于您的设计、因为我认为推荐的 webench 和您选择的肖特基二极管之间没有太大差异。  

    我认为、由于设计中可以使用多种二极管、因此 webench 在选择适合您设计的几种二极管时有其局限性。 但是、如果您发现一个具有相似特性的二极管、那么它也应该起作用。  

    谢谢

    -Arief