This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:具有可调节升压电流控制功能的48V 输入至160V 输出升压电路

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LMP8646
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026569/lm5156h-48vin-to-160vout-boost-circuit-with-adjustable-boost-current-control

器件型号:LM5156H

希望有人能帮我选择最适合以下升压电路应用的器件。

-输入电压为+48V、容差为±4V。

-输出电压为160V

-升压电流应可通过模拟电压进行固件调节、并且不应超过3A 或6A 的输入电流(两种不同的配置)

-启用/禁用升压电路

-小尺寸和高效率将是不错的。

LM5156H 器件可以执行升压功能、但没有任何限流控制。 是否有任何其他器件可能具有限流控制。

谢谢、

Manie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manie、

    我们没有升压转换器、该转换器最高可达160V、并且具有输入电流限制功能。  

    您可以添加如下所示的器  件:www.ti.com/.../LMP8646在数据表中、您可以找到用于限制输出电流的连接、最后您还可以使用它来限制输入电流。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的建议。 这是一个非常巧妙的技巧、可以限制电流、并将为其他应用记住它。

    我发现模拟器件部件 LT3756具有内置电流限制。 我不是驱动 LED 灯串、而是在输入侧使用 LED 电流感应(ISP/ISN)、然后将其作为纯升压电路。 由于没有 LED 灯串、PWM 输出保持开路。

    此致、

    Manie