This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:输入电流的振动

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027612/ucc28951-q1-vibration-of-input-current

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950

尊敬的 E2E。

你好

我在使用 UCC28951的全桥转换器方面遇到了问题。
请告诉我如何处理它。

变压器的输入电流正在振动。  

原因是什么?

此致、
卡内达。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设计似乎在占空比方面具有重大飞跃。  您可能需要研究设计的 COMP、CS 和输入电压以及变压器的输入电压。

    它可以是两个方面之一。

    CS 信号可能太吵 、CS 引脚上的 RC 滤波器应该解决这个问题。  低通滤波器中的1K 和220pf 可能有所帮助。

    2.回路稳定性问题

    >以下应用手册提供了有关使用 UCC28950和 UCC28951进行设计的信息,并提供了有关环路补偿的部分。

    www.ti.com/.../slua560c.pdf

    3.布局问题

    >数据表中的第10.1和10.2节提供了有关如何布局 PSFB 控制器的提示。  这些提示应帮助您仔细检查您的设计。

     订购和评估 UCC28951 EVM 进行评估也可能会有所帮助。  您可以在以下链接中找到相关信息。

    www.ti.com/.../sluubj5

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环路增益至高@ FS/5和次谐波振荡。 我遇到了相同/相似的问题、更改 COMP 极点下限可以略微解决该问题