This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:无法为 Vout=1V 创建 Webench 设计

Guru**** 2524060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027267/tps560430-webench-design-cannot-be-created-for-vout-1v

器件型号:TPS560430
主题中讨论的其他器件:LMR50410

大家好

我的客户指出 Webench 中存在一个错误、即无法为 Vout=1V 创建设计。

请发表评论。

此致

Ueli

------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    所选输入电压范围似乎超出了器件的最小导通时间规格(60ns)。  

    LMR50410 是一个更好的选择、因为它的开关频率较低(700kHz)、这意味着它在所需的运行条件下不会违反此规范。 请让客户在 Webench 中试用此器件。

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森

    感谢您的快速回复和理解... 我的监督。

    当开关频率为2.1MHz 时、T= 0.476us、Vin=16V 和 Vout=1V 时的占空比为1/16 (理想情况、无损耗)、即 ton=62.5us 时、这太接近60ns 的典型值。

    我建议使用 LMR50410

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    您的评估正确。 如果您或客户对 LMR50410博文和新线程有任何疑问、我们可以从此处开始。 我将关闭该线程。

    此致、

    Harrison Overrurf