主题中讨论的其他器件: TPS568230、 TPS54519
您好!
我对 TPS568230EVM 布局有疑问。
当我查看顶层时:
- GND 平面(引脚7、8、18)和 AGND 平面(引脚13)分离、应单点连接
- AGND 引脚不应连接至散热焊盘
- 这些布局实践用于防止开关噪声从 GND 传导到 AGND

但下面是我的问题:
AGND 和 GND 在顶层完全分离、 并通过许多过孔连接在第2层(GND 平面)中。 (上图中用蓝色标记)我想知道这如何有助于将噪声从 GND 去耦合到 AGND。
据我所知、AGND 和 GND 在顶层与 EVM 分开、并通过一条短迹线通过一个0欧姆电阻器进行连接、因此很难将噪声注入 AGND 平面。 但是、通过许多过孔连接到 GND 平面并不能有效地将 AGND 与 GND 开关噪声隔离开来。 您能帮我理解此处的建议布局吗?