This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:具有可变输入电压的 TLV760

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025304/tlv760-tlv760-with-variable-input-voltage

器件型号:TLV760
我有一个具有可变输出电压(22V - 10V)的开关稳压器(LMQ61460AAS、24V 输入)、还需要3.3V 的固定电压(最大8mA)。 
我为3.3V 选择了 TLV760-33。

目前、我已将线性稳压器连接到24V 输入电压、 
但最好将其连接到输出电压以改善功率耗散。
线性稳压器能否应对输入电压的突然变化?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。 请参阅第13页的图19和20、其中提到了线路瞬态响应。

    如果您有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Youssef。 
    感谢你的答复。 不过、数据表仅显示了1伏的跳变、
    当电压达到10V 时、它的外观如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们需要对其进行仿真、以便让您了解。 您为此使用的输入电压、输出电压、电流和电容器是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN = 10V-22V (可变)

    Vout = 3.3V

    最大电流 10mA

     输入和输出端的电容器100nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    VIN 从10-22V 转换的压摆率是多少? 如果您还想了解22-10V 转换的线路瞬态是什么样的、请还包括该转换的压摆率。

    此致、

    Nick